This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:在大约0或者大约满量程时的非线性

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730238/ina230-nonlinearity-at-around-0-or-at-around-full-scale

器件型号:INA230

你好

 

差分非线性在数据表中被定义为+-0.1%(典型值)。

当使用接近满量程范围时,这种非线性在大约0或大约满量程时不会增加?

我想知道避免使用大约0或大约满量程是更好的。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我不确定你的意思。 但通常在整个 ADC 输入电压范围内指定微分非线性。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    感谢您深入了解该论坛。 我们预计线性在满量程时会变差。 但是、当您接近0A 时、偏移误差非常大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

     

    感谢您的回复。

    您是否有这方面的典型特性图、以了解它在满量程时具有多大的非线性误差。

    数据来理解它?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一讨论在离线情况下继续进行。