This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2460-Q1:如何选择放大器来驱动1nF 电容

Guru**** 2505415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732611/tlv2460-q1-how-to-select-amplifier-to-drive-1nf-capacitance

器件型号:TLV2460-Q1

尊敬的所有人:

*您能告诉我您推荐的设备吗?

>条件

输入信号:具有一些兆赫兹(最大值)的方波

输出:1nF 电容、(我们想添加串联电阻器)

电源轨:输出

增益:X1 (电压跟随器)

功能;关断(需要)

*我在下面的想法是否正确? 如果有问题、请更正错误。

我认为 高速放大  器最好能够驱动某些 MHz、但就高容性负载而言、高速放大器比普通放大器更糟糕。

我想、在上面、因为高速放大器可以跟随高速信号、但它不能驱动容性负载、并且可能会振荡。

因此、我尝试选择 TLV2460-Q1。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takao、

    这个新线程是否与这个线程有关?

    e2e.ti.com/.../2700704

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    在增益为1V/V (电压跟随器)的情况下、传递输入信号所需的带宽将是输入信号频率的任意值(具有某些兆赫兹(最大值)的方波)。 例如、如果您的输入信号频率为5MHz、则至少需要一个5MHZ 器件来传递您的信号。 但是、使用更高带宽的器件将允许您输出与输入信号非常匹配的方波、因为它将使方波具有更快的边沿。

    有关稳定性问题的更多信息。 如果补偿正确、放大器将不会在1nF 容性负载下振荡。 我建议观看我们 有关 运算放大器稳定性的 TI 高精度实验室视频。

    在推荐我需要了解的器件之前;
    1.您是否需要汽车级器件?
    2.您的输入信号频率是多少?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的。 这种情况与原始问题几乎相似。

    Yamamoto Takao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    1->汽车级
    2->频率是某些 MHz。
    (抱歉让您感到困惑)

    一个问题... 一般而言、带宽和振荡之间是否存在关系? 例如、速度更高的放大器可以更轻松地进行 osil?

    此致、
    Yamamoto Takao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takao、

    稳定性由许多因素决定、例如 AOL、Zo、电容负载等

    但通常、与带宽较低的器件相比、速度较高的器件更可能受电容负载的影响。 让我们用一个示例来解释原因。

    如果在10MHz 的 AOL 中产生电容负载导致的极点、则带宽仅为1MHz 的器件在 AOL 中极点几乎看不到任何影响、因为极点在其带宽之外已满十倍频。 但是、由于极点在其带宽内、10MHz 器件(或更高)会由于极点而在该相位裕度中产生影响。

    谢谢、

    Tim Claycomb