This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:将 TL072配置为比较器时、输入电流为什么会增加很多

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732474/tl072-why-the-input-current-increase-so-much-when-configure-tl072-as-comparator

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件: OPA196

您好!

我的客户在使用 TL072时遇到一个问题。

首先、当它们将其配置为放大器时、它会正常工作。 输入电流约为6mA。

当它们将 TL072配置为比较器时、输入电流会大幅增加、总功耗会增加到0.68W、因此 IC 很热。 但当他们选择 JL412BPA 时,它通常适用于相同的应用。

我的问题是:

TL072可配置为比较器、对吧?

2.在配置为比较器时是否有考虑?

3.潜在的根本案例是什么?

张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    如果原理图不完整、很难提供帮助。

    省略 R42时、如果输入端的电压与 OPAMP 正输入端的电压类似、则 OPAMP 会振荡。 添加迟滞会有所帮助。 在引脚7和引脚5之间连接一个处于 MOhm 范围内的高欧姆电阻器。

    另一个问题是您超出了 OPAMP 的共模输入电压范围。 您应该最终通过分压器降低输入电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    当电流增加时、配置为比较器的器件的两个输入引脚上的电压是多少? 它看起来是10V 和9.5V、正如 Kai 提到的、这将违反器件的输入共模电压。 /-12V 电源上的输入共模电压为+/-8V。

    OPA196是高压轨到轨输入器件、可配置为比较器。 客户可以使用 OPA196吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb