This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:低通滤波器的截止频率?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731978/amc1200-cut-off-frequency-of-low-pass-filter

器件型号:AMC1200

大家好、团队、

我可以在 D/S 的方框图中找到三阶有源低通滤波器 它的截止频率是多少?

此致、

Kotaro Yamashita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashita-San、您好!

    AMC1200的截止频率为数据表第4页列出的小信号带宽、典型值为100kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢。 我可以在输入部分找到小信号 bw。 这是否意味着 Δ-Σ 调制器+隔离器+低通滤波器的这些特性?

    我 只想知道第三或第三低通滤波器。 是一样吗?

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashita-San、您好!

    是的、在本例中是相同的。