This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:用例

Guru**** 2775525 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732347/ina240-use-cases

器件型号:INA240

团队、

请参阅以下客户问题:


我想使用具有固定 Rsense 和固定增益(适合的20至200)的单个设置。 输出电压1.0V-3.0V 范围、其中 Rsense 将与负载串联:


电源输出0.8V-3.0V。 在高侧感应中、Rsense 为5.0m Ω。  我们可以精确感应的最小负载电流是多少。 增益设置是多少。 REF1/REF2是否可以连接到 GND?

 电源输出0.8V-3.0V。 如果 Rsense 为5.0m Ω。  和高侧感应。 我们可以使用#1的增益设置精确感应的最大负载电流是多少。  可以按照#1设置将 REF1/REF2设置为 GND。

INA240能否驱动高容性负载? 它可以处理多高的电压? 是否应该有一个串联 R IN 输出来处理200pF-1000pF 负载? 如果是、输出中的 Rseries 是什么? 如何在应用中使用此功能(您能否显示连接)。 这个高容性负载是否会在#1和#2中工作。

4.我能否获得具有所有增益设置 (20-200)的该放大器的 SPICE 模型。

5.可以跟踪输出变化的速度有多快? 测量之间需要多长时间的等待时间? 在较低的300kHz 带宽下、放大器响应时间是多少

非常感谢您的支持。

此致、

阿梅索乌教统局局长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iConducta、

    感谢您深入了解该论坛。

    INA240需要2.7V 的最小电源电压。 最小负载取决于您可以承受的误差量。  所有电流测量都将有一些误差。  误差将随着负载的降低而增加。  下面显示了特定运行条件下的误差曲线。  如何选择负载上限将在#2中讨论。  误差曲线工具可在 产品页面的右侧找到

    2.最大负载由您的器件电源决定、该电源大致相当于最大输出。  对于最大负载、您将需要使用最小增益(20V/V)。  因此、最大负载为电源/增益/Rshunt = 3V/(20V/V)/(0.005ohm)= 30A。  这假设您的 REF 引脚接地。  否则、最大负载为(3V-REF 偏置点)/(20V/V)/(0.005ohm)

    在数据表的电气特性表中、我们有一个容性负载规格。 我将其包括在下面。  对于1nF 或更高的容性负载、我会添加一个与容性负载耦合的电阻器、从而创建一个满足客户需求的具有令人满意带宽的滤波器。

    此处 提供 Tina SPICE 模型

    5..数据表的电气特性表中也提供了压摆率。  数据表中的图20还具有测量的 INA240阶跃响应。