This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7272:上升和下降时间

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7272, TLV1805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732160/lmv7272-rise-and-fall-time

器件型号:LMV7272
主题中讨论的其他器件: TLV1805-Q1

您好!

现在客户正在考虑 LMV7272、但他们评论说没有上升和下降时间的信息。 该比较 器具有推挽输出、因此应像 TLV1805-Q1等其他比较器那样指定上升和下降时间。 如果您没有特征数据、请告诉我预期的粗略值。

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    从数据表的图16到21可以看出上升和下降时间。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我知道数据表中有示例波形、但我想看到更多放大的波形。 或示例测量值或波形。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi
    很抱歉、数据表没有有关上升和下降时间的任何详细信息。 典型值为10ns 范围内。
    卡盘