This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:前置放大器 INA217中的噪声

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732267/ina217-hum-noise-in-pre-amplifier-ina217

器件型号:INA217

您好、先生、

 

    我们使用 INA217AIDWT 前置放大器将 XLR 差分音频输入转换为单端输出

前置放大器单端输出通过有源低通滤波器(使用 OP-AMP: OPA2353UA)提供给音频编解码器(PCM2900CDB )。

我们通过 USB 适配器为该板提供+5V 输入电源。

我们使用 电荷泵稳压器 IC (LTC1046IS8#PBF)生成-5V 电源。

向前置放大器( INA217 )部分提供+5V 和-5V。

上次我们使用双层 PCB 完成该项目。

由于音频信号中存在噪声、我无法听到清晰的音频。

我做了一些实验来找到噪声源。  

当我将 XLR 差分输入短接在一起时、Hum 噪声会得到消除。

当我将前置放大器( INA217 )输出接地时,Hum 噪声被消除。

我觉得每个放大器的 INA217更敏感。

我们计划对该项目进行下一次修订。

因此、请向我提供您的建议、以便继续。

 

特此附上此音频编解码器原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../7608.C17145F.PDF

谢谢、此致

Lakshmanan V