This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:使用 AMC1200测量电压会产生什么影响?

Guru**** 2811415 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731635/amc1200-what-s-the-impact-of-using-the-amc1200-to-measure-voltage

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好!

我知道 AMC1311专为隔离式电压测量而设计。

但有些客户使用 AMC1200来测量直流 电压。

 我可以想到的唯一副作用是 AMC1200的输入范围仅为250mV、这可能导致比 AMC1311更大的误差、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的发帖!

    AMC1311是一款性能更高的器件、因此与 AMC1200相比、其误差更低、价格更高。

    此外、输入阻抗和输入电压范围存在很大差异。  

    AMC1311的输入阻抗为1G Ω、而 AMC1200的输入阻抗为28k Ω。

    AMC1311的输入范围为2V、而 AMC1200的输入范围为250mV。

    更大的输入阻抗和输入范围允许使用更大的分流电阻器、这会增加信噪比并降低分流电阻器上的功率损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    谢谢。
    因此、理论上、只要低精度是可以接受的、为电流感应而设计的隔离式放大器就可以用于电压感应应用、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    你是对的。 有些客户只需要简单的"检查"即可确保测量值在可接受的范围内。

    与并联输入阻抗相比、分流电阻器的值必须保持在合理的范围内、这样才能不违反器件的输入电流规格。