This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2082:替代解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2082, LM6152, LM6172, TLV9052, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731023/tle2082-alternative-solutions

器件型号:TLE2082
主题中讨论的其他器件: LM6152LM6172TLV9052TLV9062

大家好、团队、

我的客户一直在使用 TLE2082、但需要更换它。

他们特别需要:

- SO8封装

-电源±12V、将用于采集链

-用作电流到电压转换器、其中 i =几微 A、增益约为20K

-用作增益=4.7的反相运算放大器

-用作其他几个级的缓冲器和驱动器

您对可能的替换方案有什么建议吗? 您认为哪一个最适合 LM6172IM 和 LM6152?

你有其他建议吗?

提前感谢您的帮助。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    LM6172和 LM6152的带宽明显高于 TLE2082、而 LM6152似乎不是单位增益稳定的、因此我建议在缓冲器配置中使用它。 客户是否需要比 TLE2082高得多的带宽和压摆率?

    如果它们不需要高带宽器件、我建议查看 TLV9062和 TLV9052。

    如果这些部件不能为客户服务、请向我们提供以下要求、以便我们提出另一项建议。

    带宽
    2.压摆率
    静态电流(IQ)

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的解释! 客户实际上需要与 TLE2082类似的器件、因为他们对其性能非常满意、除了带宽:他们需要更高的 BW。

    成本也是此应用中的一个问题、如果能够降低成本或降低与 TLE2082相同的成本、则会很受欢迎。

    欢迎提出任何其他建议。

    再次感谢!

    BR、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    由于听起来客户需要高速运算放大器(>50MHz)、我将与我们的高速团队联系。 他们应该能够找到适合您的器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷,谢谢 Tim!

    BR、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    有许多放大器符合此说明。 您能更具体地回答 Tim 关于要求的问题吗? 所需的新带宽是多少? 他们选择 TLE2082的规格是什么? 这是光电二极管 TIA 应用、是否允许它们使用解补偿放大器? 您能否提供信号链原理图?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    本例中所需的 SR 为30V/us。 请解释一下、您在哪里或如何看到 LM6152的不稳定性?

    、我会尽量收集尽可能多的信息、然后回复您。

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    看看图19 - 21。 请注意、当增益为1V/V (0dB)时、相位为0或更低。 由于相位小于45度、放大器在增益为1V/V 时不稳定

    谢谢、

    Tim Claycomb