This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:适用于更高 VCM 应用的 INA169

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA138, INA139, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731784/ina169-ina169-for-higher-vcm-application

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: INA138INA139INA168

您好、支持团队、

我的客户希望将 INA169用于100V 应用、并想知道以下电路是否可以正常工作。 它们是否可以通过浮动接地来感测 Vbus > 60V?

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您使用我们的论坛。  我担心、如果您的电荷泵设计不仔细、器件接地的上升可能会远远落后于器件电源 Vout 的上升'、从而导致器件在超出器件绝对最大额定值的情况下运行。  通常、为了使器件接地浮动 、我们建议使用电路拓扑、如本应用手册中的电路拓扑。  此拓扑适用于 INA138、INA139、INA168和 INA169。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢应用手册、非常有用、我将要求客户关注电路。  

    此致、

    Wei-Hao