This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV116:增益相位与频率间的典型特性

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731255/lmv116-typical-characteristics-of-gain-phase-vs-frequency

器件型号:LMV116

您好!

我们的客户使用 LMV116、有疑问。

增益和相位与频率间的关系的典型特性图3。

增益轴是否正确?

它显示 BW 的频率约为4MHz。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    我同意图表看起来不正确、但我需要验证此处的内容。 请给我一两天时间来了解一下这个问题、然后返回给您。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢你的答复。
    我将等待您的验证。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    我们在实验室中测试了该器件、发现该器件的增益带宽积约为8MHz、因此数据表中的图大致正确。

    对于高速放大器、当运算放大器处于特定增益配置时、-3dB 频率是一个规格。 从 LMV116数据表中可以看出、其-3dB 频率的条件为:AV =+1、VOUT = 200mVpp

    这些运算放大器的 AOL 行为用于创建小增益峰值、用于进一步向外推-3dB 频率。 这可以在数据表的图9中看到。

    关键点是、增益带宽积和-3dB 频率的数量不同、对于某些增益配置和放大器类型、运算放大器的-3dB 频率可能比 GBW 高得多。

    我希望这一点很清楚、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。
    我了解 ACL 和 AOL 的特性是不同的。

    谢谢、
    Naoki Aoyama