This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV522:PSRR 和 CMRR 的偏差

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731993/tlv522-deviation-of-psrr-and-cmrr

器件型号:TLV522

尊敬的频谱列表:

我的客户正在评估 TLV522。

有些器件无法清除客户的噪声测试。

他认为、由于 PSRR 和 CMRR 的影响。

他想知道 PSRR 和 CMRR 的偏差。   

如果可能、您能否安排一些数据或图表。

如果这个问题能够得到解决、就会采用这种方法。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    您能否获得有关客户噪音测试的详细信息?  具体了解如何配置放大器以及测试的频率范围。 理想情况下、最好还能获得包含其去耦方案的完整原理图。

    卡盘