This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:TI 是否有与 LM321引脚对引脚的轨到轨运算放大器?

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, TLV9001, OPA191, TLV2370, OPA743, TLV2371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731669/lm321-does-ti-have-a-rail-to-rail-opamp-that-p2p-with-lm321

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: TLV9001OPA191TLV2370OPA743TLV2371

尊敬的先生:

TI 是否有一个与 LM321引脚相同的轨到轨运算放大器(IN 或 IN 至 V+)?

请参阅下图。 DBV 5引脚 SOT-23

它需要在12V 电源下运行。

TI 是否有此解决方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:
    请查看采用 DBV 封装的 TLV9001。 以下是数据表链接: www.ti.com/.../tlv9002.pdf。 我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK Ho、

    TLV2370、OPA743和 OPA191是具有高压(>12V)电源能力、类似规格和 RRIO 的少数选项。 但它们与 LM321不直接引脚对引脚兼容。 您必须交换引脚1、引脚3和引脚4。

    让我们知道这是否是一个可行的解决方案。

    对此,

    Sanjeev  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala Ravi:

    我知道 TLV9001是引脚兼容的。 但我们需要运算在12V 以下运行。

    TLV9001只能在5.5V 以下运行

    但仍感谢您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sanjeev:

    好的、非常感谢。

    现在、我向客户推荐 TLV2371。 我将与他们讨论他们是否接受修改布局。

    感谢您的支持。