This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:关于 VICR

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729950/lm2901-about-vicr

器件型号:LM2901

大家好、

我的客户对设置 VICR 有疑问。

以下规格在25℃时最小值为0至 Vcc - 1.5V

例如、当 Vcc = 2V 时、最小规格变为0至0.5V、但此时 VICR 为1V

这是否超出范围?

是否出现问题?

在整个范围内、它是0至 Vcc - 2V。 温度变化是否会影响高温和低温?

此致

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    LM2901的共模输入电压范围为0V...Vcc-1.5V。 因此、当 Vcc=2V 时、1V 的输入电压超过 LM2901的共模输入电压范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai-San、

    感谢您的回答。

    尊敬的 TI 团队成员

    感谢您的支持。
    温度与电压范围变化曲线数据不可用?
    VICR 规格为0V 至 VCC - 1.5V @ 25°C、0V 至 VCC - 2V @完整范围。
    我想知道温度引起的变化量。

    如果 VICR 的规格不符合要求、您能告诉我高/低输出反相的工作原理吗?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    数据表的第9.2.2.1节对此进行了说明。

    超出共模输入电压范围也会降低比较器的速度。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 成员:

    是否有数据是温度变化的基础?

    BestRegards、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    VICR 的变化通常为-4mV/°C

    因此、输入共模范围上限将随着温度的降低而减小。

    在低温条件下、VICR 范围通常为(VCC-1.6)。

    在室温下、输入阈值范围通常为(VCC-1.4)。

    在高温条件下、范围通常为(VCC-1)。

    因此、随着温度的升高、较低的 VICR 会更接近0V。

    请注意、低于-0.3V 的输入超出绝对最大值、当低于0V 时、可能会在高温下发生反转。

    当然、我们建议保持在指定的限制范围内!