This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:将输入信号应用于 ISO121 IC 的输出

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO121, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731562/iso121-applying-input-signal-to-the-output-of-iso121-ic

器件型号:ISO121
主题中讨论的其他器件: ISO224

您好!

我们使用 ISO121BG 满足我们的隔离要求之一。

根据设计要求、我们需要 连续向 IC ISO121BG 的 VOUT (引脚18)施加10V 直流输入、同时 VIN (引脚39)中仍存在5V 直流输入信号。

在这种情况下、IC 是否会受到任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    为什么需要对 ISO121的输出施加10V 的电压? 该器件的增益仅为1、因此输入端的增益为5V、输出端的增益通常为5V。 在这种情况下、+/- VS1和+/-VS2电源轨是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试一个短路功能期间、将向 ISO 放大器的输出施加10V 的电压。  需要了解这种方法对 IC 的影响以及输入端会发生什么情况?

    对于输入和输出、电源轨为独立的+/- 9VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    只要10V 拉电流限制为10mA 或更低、您就可以了。 输入不应受到影响。  但是、如果这是一种新设计、您可能需要考虑将 ISO224视为替代器件。