This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2464:ty2464

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2464
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731751/tlv2464-ty2464

器件型号:TLV2464

你好!

我有一个与汽车 λ 传感器一起工作的器件、它工作大约2年、但现在它开始运转、我发现烧毁了 TLV2464。 我用谷歌搜索它,发现它是非常疯狂的坏了。 可能 是坏的方案? 或者、我应该使用电压稳定器吗?

另外还有一个问题、同一个 TSSOP-14封装中是否有任何引脚对引脚模拟? TY2464很难找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruslan:

    您能否提供有关您的应用和 TLV2464的输入/输出信号的更多信息? 很难判断正在发生什么情况、哪些信息不完整。

    关于您对引脚2引脚的请求、我将查看 TLV9064PW -这是一款全面改进的器件。
    www.ti.com/.../samplebuy

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 Innovate lc2的常用设备,与 Bosch 宽带氧传感器配合使用。 这种运算放大器通常会烧坏、这对于创新型器件、即 LC-1和 LC-2而言都是常见的问题。
    测量信号很困难、现在我已经烧坏了运算放大器)
    现在、我再次更改它们、它会运行一段时间。
    我注意到-在设备损坏之前、我注意到安装了 tlv2464的角度会变热。
    我在第一条消息中的器件方案是消耗电流的常见问题、在左侧没有什么有趣的东西、只有 ATM64控制器。
    使用的 Tlv2464、例如 pid 稳压器。
    电源 对不起,我的英语不是我的母语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruslan:

    创新型 LC1和 LC2可能存在会扼杀这些运算放大器的设计问题。 运算放大器本身不太可能成为问题。 遗憾的是、如果没有进一步的技术信息、我真的无法做太多的工作来帮助调试这个问题。

    保罗