This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV542:是否有详细的失调电压数据?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV521, TLV8802, TLV8542, LPV812, TLV8812, LPV821, LPV542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728744/lpv542-is-there-detailed-offset-voltage-data

器件型号:LPV542
主题中讨论的其他器件:LPV521TLV8802TLV8542LPV812TLV8812LPV821、

是否有任何有关该运算放大器输入失调电压的详细信息?  也许有些图形类似于 LPV521数据表中的图形(图3-22)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我将在明天查找可能有所帮助的特征数据。 不确定您的工作电压是多少、但 tlv8542和 tlv8802是您需要考虑的其他选项。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck、

    我的工作电压为2.25伏至3.3伏(锂纽扣电池)。 我将这些用作一对光电二极管的跨阻放大器。 一个二极管处于光导模式、另一个处于光伏模式。 因此、在第一种情况下、CM 电压为1V、但在第二种情况下、CM 电压为零。

    TLV8802的偏置电流随温度升高而变化。 但哇、TLV8542看起来很棒!  我认为、所有这些都将取决于失调电压的比较情况。


    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    除非您强制偏置电流低于标准偏移电压范围、否则不要过于担心偏置电流略低于接地值。 我们有几个客户在共模0v 下将这些部件用于他们的双线气体传感应用。 至于偏置电流随温度的升高,我们无法做太多的工作来应对每10c 温度变化增加2倍的情况。 但是、正如您所注意到的、某些部件在室温下开始下降。 如果您想了解一下、lpv812具有很好的偏移。 tlv8812是成本较低的版本,仍具有良好的保修规格。 我们在这一领域花费了大量的时间来开发部件,因此我们拥有如此多的设备。 如果您真的很感兴趣,请查看 LPv821,它是市场上唯一一款毫微功耗零漂移放大器。 10uv 最大偏移量可能会为您造成过高的性能,但如果您需要,它是可用的,但目前只有单通道可用。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。 对于我的应用、保持超低偏置电流更为重要、这就是我查看 LPV542和 TLV8542的原因。 如果我比较聪明、失调电压将会抵消。 尽管如此、拥有完整的规格还是很不错的、所以如果您能找到 LPV542失调电压的任何数据、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    遗憾的是、我只找到 EC 表中列出的点周围的偏移分布数据(在3个不同的电源电压下、负电源轨上方和正电源轨下方300mV 的 VCM)。   我已联系原始团队的成员、看看是否有其他数据存储在其他地方。  无论您如何告知、我都会对该帖子发送第二个回复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    很抱歉耽误你的回答。 我想告诉您、我在 LPV542上找不到任何其他偏移数据。
    如果您需要有关其他设备的任何其他信息、请随时打开新主题。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 这令人失望。 失调电压是一项重要功能、因此应为此器件提供数据。