This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339A:响应时间问题

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730547/lm339a-response-time-question

器件型号:LM339A

尊敬的团队:

我的原理图如下图所示。

从示波器可以看出、Vout 和 Vin 之间的响应时间大约为300ms。

如果我们将 R5265更改为3.24K、Vin 将更低、我们可以看到响应时间仅为200us。

您能告诉我可用的 VIN+/- 失调电压范围是多少?

谢谢你。