请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401 大家好、
我的客户现在正在寻找用于示波器项目的差分放大器来驱动 ADC。
放大器的具体要求如下:
1.12dB 增益、输出振幅2Vpp 和带宽> 1.2GHz (负载200 ω);
2.支持1.25V 共模输入和1.25V 共模输出;
我想推广 LMH5401。 从数据表中可以看出 LMH5401可支持单电源、但我担心共模电压无法满足其要求。
如果不是,您会推荐其他插座吗?