This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:TI 是否有增益为<0.1的 INA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146, INA143, INA326, INA2143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727986/ina821-does-ti-have-the-ina-which-gain-0-1

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件:INA146INA143INA326INA2143

你(们)好,先生

TI 是否具有增益小于0.1的 INA

而且、我能否使用 INA 直接监控大约12v 的电池电压?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们拥有增益为0.1但仅高达5.5V 单电源的仪表放大器:请参阅 INA326/7和 INA336/7。 但是、对于12V 直接电池监控、您将需要更高的电源电压-在这种情况下、我们只能提供 INA143、INA146和 INA2143等差分放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis