This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:数据表不符?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731059/lm139a-datasheet-discrepancy

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件: LM393

团队、

我的客户在 SLCS006T 上有以下问题:

在一上午的混乱之后、我们相信我们在2015年6月修订的 LM139A 数据表中发现了一个拼写错误。 第10页第8.3节指出:"当正输入电压高于负输入电压和偏移电压时、输出 NPN 会灌入电流。" 第12页的第9.2.2.1节指出:"如果 IN-高于 IN 且失调电压、则输出为低电平、且输出晶体管正在灌入电流。"

您能否确认第二个描述是否正确?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    你是对的。 数据表第8.3节的文本不正确。 我们正在纠正这一问题。

    姐妹器件 LM393数据表包含更正后的文本:

    '输出由一个开漏 NPN (下拉或低侧)晶体管组成。 输出 NPN 将灌入电流
    当负输入电压高于正输入电压和偏移电压时。"

    因此、较高的输入会设置输出。 如果正输入较高、则输出将为高电平。 如果负输入较高、则输出将为低电平。

    很抱歉造成混淆。