This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:用于突发信号的高速峰值检测器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730231/opa615-high-speed-peak-detector-for-burst-signal

器件型号:OPA615

您好!

关于 此主题、我对我的应用有一点怀疑。 我的传感器输出在20mV 至150mV 的范围内、具有5.9MHz 的突发波(在下一个周期之间为 delay1ms)。 由于 电压较低、 我 已使用增益系数50对其进行放大、我想测量输出的峰峰值。 该 OPA615是否还能够检测突发波峰值? 我已附加了我的传感器输出的图像。 我附加 了使用连续正弦波(f=6MHz)进行仿真的原理图。 在 我的仿真中、 如何精确检测峰值? 我是说二极管和电容值的选择。 OPA615的输出会进入 Arduino Uno 以检测电压并进行进一步处理。

如何在 TINA 中使用突发信号模拟 OPA615? 我已经使用模拟器件的 LTC5507尝试过峰值检测器电路、但它没有提供突出的输出。 它仅适用于连续 正弦波、而不适用于突发波。  是否有人能就此提供一些指导?e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_PeakDetector-with-amplifier.TSC     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daxeshkumar:

    您的传感器输出信号的图像未到达。 您可以再次发布吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daxeshkumar:

    哎呀、只有两个周期? 这是您的感应信号吗? 然后暂停1ms?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的快速回复。 实际上、我的传感器是 PVDF 传感器(压电式)。当我传输超声波后、我获得输出。 我被传输脉冲超声波、如图所示。 因此、我得到了该输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然您理解正确。 1毫秒后、出现下一个突发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daxeshkumar:

    您的电路需要进行修改、才能实现所需的功能:

    e2e.ti.com/.../daxeshkumar.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    非常感谢您的修改。 它看起来输出非常突出。 现在、我将根据原理图进行 PCB 设计并使用我的信号对其进行测试。 再次非常感谢。 感谢您的支持。

    此致、
    Daxeshkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    在该设计中、我发现了一个限制。 如果我的输入信号高于80mV、假设100mV、则由于放大系数、OPA615的输出将限制在 ~ 3.25V-3.30V。 如何克服这种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daxeshkumar:

    然后减少输入信号的放大。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    输入信号来自传感器、范围为20-100mV。 因此、为了覆盖此范围、我设置了增益系数50。 还有其他选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daxeshkumar:

    另一种选择是降低 U1的增益:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、似乎只有这个选项可用。 我还有一个小问题、我已经了解到对于突发信号对数放大器是使用的。 我正在我的应用中寻找您的意见、因为我还有一些突发信号。 使用对数放大器是否有价值? 我对对对数放大器的应用领域没有太多了解。

    此致、
    Daxeshkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daxeshkumar:

    对数放大器只有在信号振幅变化了几十年后才有意义、这在您的应用中不是这样?

    Kai