您好!
关于 此主题、我对我的应用有一点怀疑。 我的传感器输出在20mV 至150mV 的范围内、具有5.9MHz 的突发波(在下一个周期之间为 delay1ms)。 由于 电压较低、 我 已使用增益系数50对其进行放大、我想测量输出的峰峰值。 该 OPA615是否还能够检测突发波峰值? 我已附加了我的传感器输出的图像。 我附加 了使用连续正弦波(f=6MHz)进行仿真的原理图。 在 我的仿真中、 如何精确检测峰值? 我是说二极管和电容值的选择。 OPA615的输出会进入 Arduino Uno 以检测电压并进行进一步处理。
如何在 TINA 中使用突发信号模拟 OPA615? 我已经使用模拟器件的 LTC5507尝试过峰值检测器电路、但它没有提供突出的输出。 它仅适用于连续 正弦波、而不适用于突发波。 是否有人能就此提供一些指导?e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_PeakDetector-with-amplifier.TSC