Other Parts Discussed in Thread: THS4631, OPA860, OPA615, LM7171
主题中讨论的其他器件: OPA860、 OPA615、 LM7171
尊敬的 TI 专家:
我设计了一个使用基于 THS4631的积分器的 PCB。 电路如图1所示。 4631的电源为+16V 和-12V、反馈电容器 C2为20pF、R1为499欧姆。
我的目标很明确,那就是通过更改 VG1 (“+”端子电压)来控制输出电压的斜率。 斜率可通过 dVout/dt = VG1/(R1*C2)表示。
我执行一个测试、其中 VG1从-1V 跃升至+5V。 波形如图2所示,其中蓝色波形为 VG1,红色波形为运算放大器“-”端子处的电压,绿色波形为输出电压 Vout。 如您所见,在 VG1达到+5V 后,“-”端子和输出电压需要30ns 才能缓慢达到目标:“-”端子电压可在一个值上稳定,Vout 以恒定的梯度上升。 我有2个问题。
- 为什么反应如此缓慢? 30ns 对于 THS4631来说有点长、其增益带宽积为210MHz。 为什么“-”端子电压约为 VG1的80%?这种较大的差异可能会导致斜率控制误差。
- 是否有任何方法可以缩短响应时间(此处为30ns)并消除或预测 THS4631两个输入节点之间的电压差?
图1.
图2.
此致
亚涛