This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2061:备选

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2062, TLE2061AM, OPA172, TLV172, OPA145, OPA180, OPA171, TLE2061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728241/tle2061-alternate

器件型号:TLE2061
主题中讨论的其他器件: OPA172TLV172OPA145OPA180OPA171、 TLE2062

您好!

您能否建议使用开环输出阻抗小得多的 TLE2061AM 替代器件?

静态电流应等于或小于 TLE2061AM。 它还应该能够在20mA 时驱动600 Ω 的负载。

电源:+/-15V

工作温度:-55°C 至125°C

谢谢、

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    嗯、TLE2061AM 具有中等的开环输出阻抗。 280R 不多。 它对您的应用有何影响?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    OPA172或 TLV172是我要启动的地方、但它的 IQ 高于 TLE2061AM。 您能否提供有关您的应用的更多信息? 这是什么类型的电路? 我们的精密放大器和音频放大器产品系列中可能都有更好地满足您需求的产品。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:Paul:

    这是一个用于驱动容性负载的运算放大器缓冲电路。
    我使用了多反馈电路来使电路在特定电缆长度下保持稳定(相位裕度>45deg)。
    但最近我不得不缩短电缆长度、并发现由于电缆电容的减小、相位裕度低于45度。
    增加多馈送补偿器中的隔离电阻器将有助于增加大于45的相位裕度、但我无法这样做、因为我不会在传感器上获得足够的电压(在最坏的情况下)、因为运算放大器可能会达到输出饱和。 下一种可能的解决方案是在输出端添加额外的电容器、以匹配早期的电缆电容值。 另一种可能的选择是将运算放大器替换为具有较低开环输出阻抗的运算放大器。 我已经构建了 PCB、因此我无法再添加额外的补偿组件。

    谢谢、
    Shihab。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shihab

    您能否附加原理图相关部分的图像? 我认为您可以尝试使用 Riso 等具有双反馈的器件、如本视频 中所示:training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-6 、并调整组件以获得更大的相位裕度。 我知道您说过您的电路板已经构建、但您可能能够利用您拥有的组件空间实现这一目标。

    即使采用拓扑、您也没有其他调节点、而不仅仅是隔离电阻器? 通常、多种反馈拓扑依赖于由电阻器/电容器对设置的极点/零点、这些极点/零点可进行调整以获得更大的相位裕度。

    "增加多反馈补偿器中的隔离电阻器将有助于增加大于45的相位裕度、但由于运算放大器可能会达到输出饱和、因此我无法通过传感器获得足够的电压(在最坏的情况下)。 "
    -->您能详细说明一下这种最坏情况吗?

    您可以稍微放弃电源电流、这确实为 OPA145、OPA180、OPA171和 OPA172等其他器件打开了选项。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    是的、向我们展示原理图。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:Paul:

    以下是示例仿真屏幕截图。 在 C3=10nF 的情况下、电路稳定、相位裕度大于45度。

    但是、当由于电缆长度的缩短、C3减少到1nF 时、相位裕度会降至45°C 以下。

    请注意、我无法进一步增大 R3。 输出信号的最大频率将为4.5KHz。

    我看到、重新获得相位裕度的选项之一是在 C3上施加9nF 的额外电容。

    您是否有任何其他方法可以在不添加其他组件的情况下看到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihab、

    我要添加一个缓冲器:

    e2e.ti.com/.../shihab1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、TLE2061的开环输出阻抗为280R。 但 TLE2062的开环输出阻抗为560R!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    之前、我曾发布过有关 TLE2061和 TLE2062开环输出阻抗的问题。

    e2e.ti.com/.../516441

    我得到的响应是 、TLE2061和 TLE2062 使用相同的输出级、因此 Zo 应该是相同的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如果我只添加输出电容器(而不是 RC 缓冲器)、您是否会看到任何问题? 这将导致电路带宽减少。 但是、由于输出的最大频率小于5kHz、因此我在缓冲器中仅使用10nF 电容器而不使用47欧姆电阻器时没有发现任何问题。

    谢谢、
    Shihab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihab、

    当然、您可以这样做。

    Kai