This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339A:LM339A

Guru**** 2976740 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339-N, TL331, LM397, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730650/lm339a-lm339a

器件型号:LM339A
主题中讨论的其他器件:LM339-N、 TL331、 LM397、 LM393

您好!

为了 实现安全功能、我必须使用 LM339AM 四个比较器中的两个。

内部电路是如何连接的组件、如所示的 pdf 中所示、还有更多的组件?

比较器之间的绝缘强度如何?

提前感谢您。

Thomas Heine

0049 30 7622 3732

德国,12266柏林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    在任何情况下、它们都位于同一个裸片上并共享同一基板、并通过寄生引线接合点与基板隔离。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我已经验证了这些通道在 LM339-N 系列上完全独立。 正如凯先生所说的,他们都在一个裸片上,而且都在自己的"浴缸"里。

    然而、所有通道在内部共享一个单电源走线、此走线在 Ch1至 Ch4之间按顺序运行。  因此、如果 电源迹线损坏、数量较少的通道(例如 Ch1)上的严重灾难性故障可能会占用上部通道(CH 2、3、4)。 但是,你*真的*必须努力做到这一点!

    在"正常"操作下、通道不应相互影响。

    因此、如果您关注故障期间的通道交互、可能需要使用单独的单通道(TL331或 LM397)或两个双通道(LM393)来分摊风险。 或在四个通道之间以逻辑方式分散风险。