Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM358, TLV9001
大家好、
今天,我参加了 TI 技术巡回展,听说运算放大器的失调电压会影响精度。 我对计算不太熟悉。 我想为您提供我的参数、以检查它 是否起作用。
我们为 MCU 使用电流互感器和 LM324来计算输出电流(交流)。
该电路如下所示。
L2和 N2连接到 我们的输出。 CT401的端子4-1为1000转,端子6-5为1转。
将 I+和 I-连接到 LM324以生成信号、供 MCU (STM32F030C8T6TR)计算输出电流。
我们的电流精度标准为3%、我们的参数是否存在任何问题?
或者,我们也可以使用 MCU 转换基准电压,以避免 OPAMP 的失调电压影响电流精度。
非常感谢您的耐心和回应。
此致
Mitch