This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以制作一个工作带宽为多千兆赫兹的对数放大器?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729568/is-it-possible-to-make-a-logarithmic-amp-with-operating-bandwidth-of-multiple-gig-hertz

主题中讨论的其他器件:LOG114

我尝试联系客户支持以了解超宽带对数放大器的可用性、可用的对数放大器的最大工作频率为几十 MHz。 构建对数放大器以提供100MHz 至7或9GHz 输入信号的对数运算有哪些挑战/机遇?

请注意、这需要作为对数放大器(如 LOG114)、而不是用于微波或雷达系统功率估算和 RSSI 的对数检测器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆斯塔法

    我们没有任何能够在该频率范围内工作的东西、其他人也不可能有这样的解决方案。 这是一个困难的电路设计...这就是我们还没有这种设计的原因。

    很抱歉、我们没有更多帮助。

    Dennis