This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:工作电压

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730386/opa838-operating-voltage

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件:OPA354

该器件的最大双电源额定值是多少? 它看起来是5.5V/2=2.75v、因此部件不能在+2.75v 至-2.75v 范围内的任何值下运行。 这是真的吗? 我希望在+3.3V 至-3.3V 的电压范围内运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您的理解是正确的。 您可以对 vs=6.6V 使用不同的器件、例如 OPA354。

    此致、

    肖恩