This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331, TLV1701, TLV1704, TLV1702, TLV7021, LMV7235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730275/lmv331-lmv331

器件型号:LMV331
主题中讨论的其他器件: TLV1701TLV1704TLV1702TLV7021LMV7235

您好!

TI 是否提供与 LMV331类似但具有更宽共模范围的低电压、低功耗比较器?  我的电源电压为3.3V。  为便于将来考虑、最好采用双通道或四通道。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    LMV331是一款非轨到轨输入的典型器件。 要获得"更宽"的输入范围、您需要转至轨到轨输入器件。

    TLV1701是一款类似的器件、具有 R-R 输入和相同的引脚排列。 它还采用双通道和四通道 TLV1702和 TLV1704。

    还有 LMV7235和 TLV7021、但输入电压不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    谢谢。 我认为 TLV1701可以满足您的需求。