This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:OPA189封装可用性

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730347/opa189-opa189-packages-availability

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: OPA2189

您好!

OPAx189封装的可用性是否有路线图?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    theo

    我们目前的计划是在明年发布所有的自旋产品。 您是否有您感兴趣的特定封装/通道数?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我对采用 SOT23封装的 OPA189和采用 VSSOP8封装的 OPA2189特别感兴趣。 我在空间受限的应用中工作、因此必须采用薄型封装。

    您对发布日期有更详细的了解吗? 是否应该在明年第一季度左右或更长时间?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    我将向您发送一封私人邮件、以进一步讨论这些器件的发布日期。