This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流传感器放大器和采用3.3V 电源的共模电压

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282-Q1, LMP8602, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729702/current-sensor-amplifier-and-common-mode-voltage-with-a-3-3v-supply

主题中讨论的其他器件:INA282-Q1、 LMP8602、 INA282

大家好、

我正面临一个问题、我似乎无法找到解决方案。

我需要测量流经分流电阻器和电流传感器放大器的电流,TI 已经为其提供了"标准"组件和设计,但下面列出了相关内容:

-放大器应提供3.3V 电源

-要测量电流的信号的共模电压最大为40V (如果组件的可接受共模电压更高、则更好)。

-最好是具有50:1增益的汽车级组件

我已经识别了 INA 282 Q1、INA 148-Q1、TSC1031和 LMP8602Q1等器件、但缺少有关3.3V 电源下可接受共模的信息、要么已给定、但对于我的应用而言太低。

我可以补充一点、测量的精度和速度并不重要。

是否有人对我的问题有任何建议?

提前感谢、

l Perbet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我不确定您所说的信息究竟是什么。  数据表中的电气特性表确实显示了这些器件可在您的条件下运行。  如果您想知道输出范围是多少、这取决于电源摆幅和接地摆幅规格、这些规格可用于确定测量您的全部预期负载所需的分流电阻器。  如果您想确定运行条件的误差百分比、可以从我们的表中的值中推断出来。  此处的培训视频 展示了如何计算所有误差源的贡献。  或者、 我们在产品页面上提供 了一个显示误差曲线的工具。  如果以上各项均无法为您提供所需信息、您需要澄清您所需的信息。

    INA282-Q1的电气特性表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    首先、感谢您的快速回复。

    我很抱歉,我的问题还不够清楚,让我发展一下:我其实是说可以接受的输入共模。 举例来说,LMP8602就是这样:它的规定是所测量信号的共模取决于电源电压:

    考虑到这一点、我想知道测量信号的可接受 CM 电压是否与其他器件(如 INA282)的电源相关。

    实际上,INA282数据表指定了12V 电源的 CMVR:

    所以,我的问题是:是否可以提供一个3.3V 的 INA282并且仍然测量 CM 电压大约为40V 的信号的电流?

    此致、

    L. Perbet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、L、

    您写道:

    "所以,我的问题是:是否可以提供 一个3.3V 的 INA282并且仍然测量 CM 电压大约为40V 的信号的电流?"

    当然可以。 再次阅读数据表的第9节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答,它现在非常清晰;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    :-)