主题中讨论的其他器件: BUF634
出于某些要求、我们必须使用极低的反馈和增益电阻器值来构建使用 LMH6629 WSON8封装的简单放大器。
如果我们将反馈电阻器 R2 (首先连接的图片为25欧姆)连接到 LMH6629的 FB (反馈)引脚2、则输入失调电压等效值将在25...100mV 的范围内、具体取决于 R2值并不断变化。
但是、如果我们直接将同一电阻器连接到 OUT 引脚7、则放大器将按预期工作(第二张图片)。
文档还指出 FB 引脚为输入/输出方向、而 OUT 引脚仅为输出方向。
如果我们将 FB 引脚保持悬空、是否存在任何潜在问题? 如果我们仍然可以使用 FB 引脚而不是 OUT 引脚来简化 PCB 布局、那会更好。
谢谢!