This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760成功案例

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730187/iso7760-succeed-cases

器件型号:ISO7760

您能否提供一些 ISO7760成功案例和一些设计电路的通知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我注意到您的另一篇 E2E 帖子、并对 ISO7760在应用中的使用情况作出了回应。
    关于原理图指南和建议、数据表中已经提供了大多数此类信息、尤其是从第8节"详细说明"开始的部分。 此外、您还可以参阅 ISO7762EVM 以了解推荐的原理图示例。

    除此之外、如果您对原理图中的任何组件有任何具体问题、请随时将其发布在此处、以便我可以帮助您获取我的意见。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "成功案例"是什么意思?

    Kai