This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:高达120mA 的高输出电流

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730170/opa4171-high-output-current-up-to-120ma

器件型号:OPA4171
主题中讨论的其他器件:OPA1622

我们正在寻找对 UPS 应用具有以下要求的 OP!

输出电流>120mA

双极电源+/-15V

带宽> 1MHz

2通道或4通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请看一下 OPA1622。 该器件的输出电流约为120mA、摆幅约为2V 的电源轨。 如果此器件不能为您服务、则下一个最佳选择是设计具有外部输出级的运算放大器。

    谢谢、

    Tim Claycomb