Other Parts Discussed in Thread: LMV7231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV7231 在最初的线程中、提到使用两个单独的分压器而不是三个电阻器网络更准确。 我很难确定原因。 请详述一下。
我查看的是 LMV7231、因为我有11个电源轨、该器件有助于减少器件数量。 然而、其固有固有固有固有的固有固有精度(1.5%、但我尚未进行最坏的情况分析)使我对其使用有疑问。 因此、任何使其更准确的方法都可以帮助我做出决策。