This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:在光电二极管模式下无电路板输出。

Guru**** 2773965 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729838/opa857evm-978-no-output-from-board-in-photodiode-mode

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件:OPA857

您好;

我已为   我的 P.D.D 论文购买了用于跨阻放大器电路测量和雪崩光电二极管脉冲测量的 OPA857 EVM。

首先、我已将 J4 (并且我限制电流、但当我连接 J4 时、它 会尝试每次消耗更多电流) 连接到 Test_IN 输入端、使+Vs=3.3V。 在我将其置于 APD 模式后。 20K 增益。 通过 APD 偏置电压提供5V 电压。 当我覆盖光电二极管时、我 已独立测量了 R6和 R7的电压差、但我可以测量 R8中的电压变化。 该电阻器上的电阻看起来是0欧姆。 此外、我无法在变压器上进行任何电压变化。 我几乎测量了每个部件。 我只能找到2种不同的 R8看起来像是0欧姆、当我限制电流时、基准电压有时可能非常有故障(因为我恐怕它会烧坏运算放大器、这就是我将其限制为50mA 的原因)。  

我的应用是、我将从 LED 发出一些非常快的脉冲、并尝试通过 EVM 进行测量、但我无法 做到。

请帮我解决问题3

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    由于 R3=49.9R、当您连接3.3V 时、66mA 的电流将流动。 因此、将电流限制在50mA 以下不会使电路板正常工作。

    查看 EVM 手册的图16。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai;
    稍后我意识到它、89mA 现在是我的板电流。 我尝试过配置、但无法从变压器获取任何差分输出。 我想测量来自 LED 源的脉冲、但存在问题。 我可以测量每个部件,并且可以在使用 LED 源时看到 R6和 R7上的变化,但我无法获得任何输出?

    可以帮帮我吗?
    我想获得差分输出。

    提前感谢。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    R8为56.2R。 如果 J7上没有跳线、您应该能够测量该电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai;

    我无法测量 R8  、每次 尝试时它看起来像是0欧姆。 İs 变压器阻抗 可能干扰 测量? 或者我的评估板出现故障? J7上没有跳线。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、您是对的、变压器可能具有低直流电阻短路 R8。 但是0r? 遗憾的是、变压器的数据表未显示任何直流电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai;
    我为什么不能测量变压器的任何参数? İs 还有其他脉冲检测配置吗?

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    如果您有快速脉冲、则变压器输出是合理的。 如果您没有快速脉冲、但只有非常低的频率甚至是直流信号、则可以将示波器直接连接到 OPA857的输出端。

    它取决于您预期拥有的信号。

    Kai