This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:澄清

Guru**** 2930380 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727006/ina181-clarification

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:DRV8814

你(们)好

题为"使用 INA181的低成本双向电流感应"的文档

第5页的公式3指出: -0.2 = 2.5 -(500/525)*(2.5 +Vin+)

500/525的比率来自哪里 ?

2、以上计算结果与公式 Vout = Vref +(Vsense *增益)之间有何关系?   

我想将 INA181 用于 PWM 驱动的 PMDC 电机。

此致、M. Hooper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Menahem、

    感谢您使用我们的论坛。  您在我们的文档中发现了一个拼写错误和概念错误。  增益比可写为500/25=20、其中电阻器的阻抗可能为500k 和25k。  该公式似乎是根据基尔霍夫电流定律错误得出的、假设下面标记的节点处的电压为-0.2V。  事实 证明、即使公式没有拼写错误、您也无法使用它、因为 ESD 二极管位于器件的输入端、而不是连接到运算放大器的节点。  必须遵守器件的绝对最大额定值。

    2. 这两个公式之间没有直接关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我更具体一点
    我想驱动马布奇 RS-385PH-10280电机。
    其 wending 电阻为49欧姆。 堵转电流为0.49A、驱动源为24VDC。
    电机将由 DRV8814驱动(PWM = 8kHz、衰减模式快速)。 因为衰减模式是快速的
    感应电阻器上的电压将为负(与 DRV8814的电流模式相一致)。
    我的问题是:您认为我满足 IC 的共模限制吗?
    请回忆一下、DRV8814的感应电阻器也将是电流感应电阻器、因此它是较低侧的电流感应电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Menahem、

    假设您的设置与下图类似、是低侧实现。  如果是这种情况、我认为共模是可以的。  但是、您需要小心电路板布局布线。