This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339响应时间范围

Guru**** 2559800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729653/lm339-lm339-response-time-range

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TLV1704

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们 的响应时间需要一个微级别、但如果在 R5264/R5265上使用13k/3.57k、则会有295ms。

如果在 R5264/R5265上使用13k/3.24k、则会有200us。 对我们来说还可以、但该电阻器与我们的终端客户不匹配。


因此、我们想知道比较器的正负电压之间有多大的差异会影响反应时间?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    LM339的共模输入电压范围为0V...Vcc-1.5V。 超出此范围会使 LM339减速并出现意外行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    如 Kai 所述、超出输入共模范围。

    室温下的最大输入电压为低于 V+ 1.5V、或3.3V 电源上的+1.8V。

    基准电压为+2.5V、超出1.8V 限制。 失调电压和传播延迟等多种规格会恶化。

    尝试将 LM339替换为 TLV1704、或将阈值更改为< 1.3V。