This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:单电源模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, THS3217, TIDA-00684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729424/ths3217-single-supply-mode

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件:DAC3484TIDA-00684

您好!

我想为 DAC3484和 THS3217获取合适的电路。 我正在研究数据表和 TIDA-00684、但尚未找到正确的电路。

DAC3484输出:差动

THS3217输出:0V 至5V。 (中心电压:2.5V)

信号带宽:105MHz

当 THS3217使用12V 单电源模式提供正电源时、您能否建议/提供 DAC3484 + THS3217的原理图?

此致、

Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaka、

    您是否有任何原因对 THS3217数据表第1页上的电路不满意?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。 我可以向您询问原理图审核吗?

    我无法在此处分享原理图、因为它是我的客户提供的。

    如果您将电子邮件地址发送给我、我会将原理图发送给您。

    此致、

    Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaka、

    由于输出晶体管中的电压余量限制、我不认为使用单个12V 电源电压从 THS3217获得0至5V 输出是可能的。

    是的。 我们可以查看原理图并提供建议。 请将原理图发送至 rohitdbhat@ti.com 进行查看。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    感谢您的友好支持。 我刚才向您发送了原理图。

    此致、
    Shaka