请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3217 主题中讨论的其他器件:DAC3484、 TIDA-00684
您好!
我想为 DAC3484和 THS3217获取合适的电路。 我正在研究数据表和 TIDA-00684、但尚未找到正确的电路。
DAC3484输出:差动
THS3217输出:0V 至5V。 (中心电压:2.5V)
信号带宽:105MHz
当 THS3217使用12V 单电源模式提供正电源时、您能否建议/提供 DAC3484 + THS3217的原理图?
此致、
Shaka