This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:估算 RC 滤波器的 R 最小值

Guru**** 2636885 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1300, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727554/amc1300-estimation-minimum-value-of-r-for-rc-filter

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:AMC1302AMC1311

大家好、

 AMC1300B 通过 RC 滤波器连接 ADC、 客户希望知道 R 的最小值、因为它不 是自振荡。
 客户 还想了解 AMC1302和 AMC1311B。

此致、

Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara-San、

    www.ti.com/.../analogue-engineer-calc 工具是一个很好的起点、可解答有关将 AMC1300连接到模数转换器的特定问题。 请仔细查看、如果您对如何配置与该工具关联的各种计算器有任何具体问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    客户希望知道 AMC1300B 不会自振荡的最小 R 值。 我认为 R 值受 AMC1300B 输出的影响。

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、纳里亚基、

    我要说、每个电阻的最小电阻值似乎都是合适的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     很抱歉、我不明白什么是50R。
     50 R A 是50欧姆吗?

    此致、

    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、纳里亚基、

    是的、我是说每个电阻为50欧姆。

    我更喜欢"R"而不是"欧姆"、因为"欧姆"中的"O"看起来像是零... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     感谢您的解释。

     我想确认 一下 AMC1302和 AMC1311B。
     它们是否也是相同的 R?

    此致、
    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara-San、

    是的、这也适用于 AMC1302和 AMC1311。