This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4051M:用作放大器+峰值检测器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4051M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725107/ths4051m-using-as-an-amplifier-peak-detector

器件型号:THS4051M

您好!

有人能指导我选择运算放大器吗? 在我的应用中、频率为5.9MHz 时、我的传感器输出介于20-60mV 之间、我想将其放大并形成峰值检测器电路。 µs 我的计算结果、我需要压摆率高于~0.741V/μ s 的运算放大器。 THS4051M 是否是正确的选择?  或者我是否需要使用其他运算放大器?  

我正在等待您的指导和宝贵反馈。 谢谢你。