This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 增益交叉频率下的相位裕度变化

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728989/variation-of-phase-margin-at-gain-cross-over-frequency

主题中讨论的其他器件:TLE2061

您好!

我已经阅读了由 TI 应用工程师撰写的题为“系统运行条件如何影响 CMOS 运算放大器开环增益和输出阻抗”的文章。

http://industrial.embedded-computing.com/articles/how-system-operating-conditions-affect-cmos-op-amp-open-loop-gain-and-output-impedance/

对于本文中所选的运算放大器、我了解到最坏情况下的单位增益交叉频率可能在标称值的-33%至67%之间变化。

您能否还提供一个估算值、了解单位增益下的相位裕度在运算放大器工作温度范围内可能会有多大的偏差?

当我们进行最坏情况稳定性分析时、此信息将用作输入。

谢谢、

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    由于反馈网络和负载随温度变化而变化的复杂性、这是一个很难提供的估算值。 但是、如果您设计具有60度相位裕度的系统、这将是您在整个温度范围内的稳定性缓冲器、有助于不确定您的系统是否保持稳定。

    如果您单独查看 AOL 曲线的相位裕度(无负载)、则相位裕度不会改变、因为 AOL 相位曲线将随 AOL 增益曲线而变化。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我的问题是、在交叉频率下、相对于开环增益(AOL) Gagh 的相位裕度变化、而不是在 AolBeta 上。

    本文说明单位增益频率 fu 的标称值为1.8MHz。

    文章指出、"单位增益频率 fu 在工作温度范围内的变化如图5所示。 在工作温度范围内、fu 可在1.26MHz 至2.75MHz 之间变化。"。

    根据您的回复、我了解到、即使 Fu 在1.26MHz 至2.75MHz 之间变化、相位裕度也是恒定的。 正确吗?

    谢谢、

    Shihab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    如果电路设计正确、相位在1.26...2.75MHz 范围内不会发生很大变化。

    我想、这个线程与你的另一个线程中的 TLE2061有关吗? 为什么不向我们展示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihab、

    从运算放大器本身的角度来看、如果 Aol 幅度曲线因温度而变化、则极点也必须漂移。 这将使它们之间的关系保持不变、相补角也保持不变。 添加电路配置后、Zo 和其他电路组件的影响将使情况不再如此。

    最棒的
    Paul