This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:该运算放大器参数的含义是什么? 电源轨的电压输出摆幅

Guru**** 2684555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365-Q1, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725002/opa2365-q1-what-s-the-meaning-of-this-parameter-of-the-opamp-voltage-output-swing-from-rail

器件型号:OPA2365-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA365

相对于电源轨的电压输出摆幅、该参数的含义是什么?

我认为电压输入相对于电源轨摆幅的相应参数在哪里?

运算放大器是 OPA2365-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jankel、

    即使在称为轨到轨输出 的运算放大器中、其输出也永远无法达到任一轨。 因此、相对于电源轨的输出摆幅意味着输出能够与电源轨的接近程度。

    因此、在上面的示例中、单电源为5.5V、相对于电源轨的最大输出摆幅为20mV、这意味着输出可低至20mV、高至5.48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回复。

    轨到轨输入如何 ?

    我知道轨到轨输出意味着我们可以使用运算放大器输出非常接近电源轨的信号、

    但 轨到轨输入的具体含义是什么? 这是否意味着、在5V 0V 电源轨系统中、运算放大器电路的直流工作点可以位于电源轨上、例如0V? 困惑...

    您能否举一个例子来了解此参数?

    此外、我在  该运算放大器的数据表中没有找到该参数的任何电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围是在输入共模电压范围的术语下指定的、对于 OPA365、与输出不同、它实际上在电源轨基础上向外扩展了100mV。  这意味着、对于单个5V 电源、线性输入电压范围为-0.1V 至5.1V - 请参阅 CMRR 参数的条件列。  

    P 沟道晶体管很容易以线性方式低于接地值运行、但它要求输入保持低于正电源轨(总计~1.7V)的 Vgs (~1.2V)加上 Vsat (~0.5V)电压的最小值、否则晶体管将关断。  但是、由于 OPA365输入差分对中增加了电荷泵、从而将内部正电源轨提高了1.8V、因此输入可在正电源轨之上以线性方式运行高达100mV (1.8V-1.7V)-功能方框图请参阅第11页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回复。 这很有帮助。

    另一个问题是:

    如果在使用单个5V 电源时有一些电气特性降级为低于使用双±2.5V 电源时的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 OPA365没有内部接地、因此它不区分5V 单电源和2.5V 双电源。 因此、只要输入/输出信号与其电源轨相同、OPA365在这两种情况下的性能都是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    哪些类型的运算放大器具有内部接地?

    您能否提供一些相应的运算放大器器器件示例以加深理解?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jankel、

    没有现代运算放大 器具有内部接地、因此、只要总电源(V+)-(V-)介于其指定的最小值和最大值之间、运算放大器性能就会相同。  因此、 只要输入和输出电压在这些电源轨内、+/-2.5V、0->5V、100->105V、1000->1005V 都是相同的。