This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:最大额定功率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729118/lmh6702-maximum-power-rating

器件型号:LMH6702

大家好、

我的客户希望使用 +7V/-5V 的 LMH6702作为电源。 这是否正常? 我看到数据表中的最大额定功率为+/-6.75V。 这是相对于 GND 的固定值还是与中心电压相关的额定电压?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    是的、没关系。 只要总电源电压差不超过13.5伏、就不会出现问题。

    此致、