This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2379:,OPA2379 μ A 并在测试过程中遇到过冲问题的客户设计集成器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728884/opa2379-customer-designed-integrator-with-opa2379-and-met-overshoot-issues-during-test-process

器件型号:OPA2379

降级:

我们的客户正在测试硬件电路、并在电路中发现过冲问题、请帮助分析、谢谢!

下面是原理图和测试波形;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    我建议将 R116的尺寸从22增大到10k 范围内的某个值。 使用低功耗放大器驱动1uF 电容器负载非常具有挑战性。  如果这会使低通滤波器极点过低、您可能需要减小1uf 电容器的尺寸。 即使您减小到 nF 范围、我仍然建议更改10k 电阻器。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将移除 C43和 C44。 它们会侵蚀相位裕度并导致输出电压振铃。

    Kai