This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:查找 PSRR+、PSRR-和 CMRR 之间关系的说明(数据表的图11)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726127/opa2187-looking-for-explanation-of-relationship-of-psrr-psrr--and-cmrr-figure-11-of-data-sheet

器件型号:OPA2187
主题中讨论的其他器件:OPA187

据我了解、PSRR+为20log (dVout/DVDD)、仅在 VDD 上具有交流激励、运算放大器设置为跟随器、同相输入接地(中间轨)。  同样、PSRR-在 VSS 上具有交流激励。  PSRR+和 PSRR-的测试将导致共模信号与激励幅度相差6dB。  在1kHz 时、PSRR-= 55dB 且 PSRR+= 95dB、但在140dB 时、CMRR 远高于两者的噪声源6dB。  这是怎么做的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    由于 Vos 的斩波自校准、直流 PSRR+为160dB、而直流 CMRR 为140dB。 然而、PSRR 和 CMRR 的滚降由 OPA187设计中使用的电路拓扑控制、这就是为什么在1kHz 时 CMRR 保持140dB、而 PSRR 下降到较低频率时的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一条回复。

    谢谢
    Dennis