This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:输入波形范围

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726078/pga280-input-waveform-range

器件型号:PGA280

大家好、我想知道在这个由+/- 15V 电源供电的 PGA 中输入一个20Vpp 波形是否可能会对它造成损坏。 当 以大约16Vpp 及更高的值输入方波时、我会看到转换率出现一些问题(芯片输入钳位有源错误为0x18)。 这里看起来、一个输入钳位正在被激活、它从输入波形中拉取电流并导致失真/较长的稳定时间。 该器件的数据表指出、输入范围可以在+/- 15.5V 范围内、因此我只是想确保在执行此测试时不会损坏该器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    输入钳位二极管的数据表警告表明、当输入压摆比内部放大器更快时、将观察到输入偏置电流增加。 虽然偏置电流的增加可能会影响测量、但只要偏置电流保持在10mA 输入电流的绝对最大规格以下、就不应损坏 PGA。 可以通过添加与两个 PGA 输入串联的串联电阻器来实现电流限制。 或者、如果您可以将输入电流缓冲器的激活与方波边沿同步、则可以使用输入电流缓冲器来缩短稳定时间。

    请记住、虽然输入电压可超出 VSP 和 VSN 电源0.5V、且不会造成永久损坏、但线性运行仅适用于输入电压介于 VSN+2.5V 至 VSP-2.5V 之间或±15V 电源上±12.5V 之间的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis