This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:交流感应电路的输出精度问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171, OPA2316, OPA2314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728979/opa2171-output-accuracy-problem-with-ac-sensing-circuit

器件型号:OPA2171
主题中讨论的其他器件: LMV822OPA2316OPA2314

客户在 PV 应用的交流感应(110Vrms)电路上使用 OPA2171。

但是、当   使用  12VCC 或3.3VCC 的不同电源电压时、我们发现 VST-DCOS 上存在20mV 的差异。

导致差异的 OPA 参数是什么?  是否有与 P2P 兼容的类似 OP 建议?  LMV822Q1是否正常?

操作要求:-40至125度、SOIC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    运算放大器的输入电压是否超过1.3V? 如果是、共模电压可能是问题的原因。 3.3V 电源上的共模电压仅上升至1.3V。  

    对于运算放大器的建议、您是否需要该器件在12V 至3.3V 的电源电压下运行?

    输入电压是多少(共模电压)?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我对您的回复感到困惑。 为什么 VCC 不能通过此电路提供3.3V 电压? 导致准确问题的参数是什么?

    如果3.3V 仅是电源电压、您建议使用什么 OPA? LMV822是否正常? 还有什么呢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉造成混淆。 当由3.3V 电源供电时、共模电压只能上升至1.3V、超过1.3V 可能会导致您看到的失调电压增加。

    我建议查看 OPA2316或 OPA2314、以了解在3.3V 电源下使用的器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb